Empreintes

Les pistes de roulement et les éléments roulants peuvent présenter des empreintes lorsque la pression de montage est exercée sur la mauvaise bague et passe à travers les éléments roulants, ou si le roulement est soumis à une charge anormale alors qu'il est à l'arrêt. Les corps étrangers pénétrant dans le roulement entraînent également la formation d'empreintes.

Empreintes causées par un mauvais montage ou une surcharge

La distance entre les empreintes correspond à l'espace entre les éléments roulants. Des empreintes ont tendance à apparaître sur les roulements à billes lorsque la pression est exercée de telle sorte qu'elle passe à travers les billes pendant le montage ou le démontage. Les roulements à rotule sur billes sont particulièrement susceptibles d'être endommagés dans de telles circonstances. L'endommagement des roulements à rotules sur rouleaux commence par un grippage (voir la section Grippage) qui évolue en empreintes si la pression augmente. Il en est de même pour les roulements à rouleaux coniques soumis à une mauvaise précharge à l'arrêt.
Les empreintes apparaissent également sur les roulements montés avec un ajustement trop serré et les roulements à alésage conique trop enfoncés sur la portée d'arbre ou le manchon.
Aspect CauseActionPhoto
Empreintes sur les pistes des deux bagues avec un espacement égal à la distance entre les éléments roulants.Pression de montage appliquée sur la mauvaise bague.Appliquer la pression de montage sur la bague avec un ajustement serré.Rondelle d'une butée à billes soumise à une surcharge à l'arrêt. Les empreintes sont étroites et radialement alignées, non pas sphériques comme dans les roulements radiaux à billes (fig. 1).
Un rouleau d'un roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées a subi un impact (fig. 2). Une vue périphérique montre que le rouleau présente deux empreintes diamétralement opposées (fig. 3).
Le rouleau présente également des empreintes sur la piste de la bague intérieure (fig. 4).
Enfoncement excessif sur une portée conique.Suivre attentivement les instructions de SKF pour le montage de roulements sur une portée conique.
Surcharge à l'arrêt.Éviter la surcharge ou utiliser des roulements avec une charge statique de base supérieure.

Empreintes causées par des corps étrangers

Les corps étrangers tels que les copeaux et les bavures pénétrant dans le roulement produisent des empreintes lorsque les éléments roulants passent par-dessus dans les chemins de roulement. Il n'y a pas besoin que ces corps étrangers soient très durs pour laisser des empreintes. Les petits morceaux de papier et les fils provenant du coton et des chiffons servant à sécher constituent de bons exemples. Les empreintes provoquées par ces corps étrangers sont généralement de petites taille et réparties sur l'ensemble des chemins de roulement.
Aspect CauseActionPhoto
Petites empreintes réparties autour des pistes des deux bagues et des éléments roulants.Pénétration de corps étrangers dans le roulementGarantir le maintien de la propreté pendant le montage.
Lubrifiant non contaminé.
Joints améliorés
Empreintes provoquées par des impuretés sur une des pistes d'un roulement à rouleaux - grossissement x 50 (fig. 5).
SKF logo