Instructions de montage

Les composants des roulements à rouleaux coniques à deux rangées doivent être montés dans l'ordre. Ces composants sont identifiés par une lettre (<Identification of components xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f21.gif">>fig. 1</Identification of components>). Tous les composants d'un même roulement sont marqués du même numéro de série afin d'éviter tout risque de confusion si plusieurs roulements sont montés au même moment.
Dans la majorité des laminoirs, le sens de la charge est constant sur la bague extérieure, et seulement un quart environ des chemins de roulement est soumis à une charge. Pour cette raison, les faces latérales de la bague extérieure sont divisées en quatre zones (<Side face of the outer ring divided into four zones xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f22.jpg">>fig. 2</Side face of the outer ring divided into four zones>) marquées de I à IV. Les marquages de la zone I sont également reliés par une ligne qui parcourt la surface de la bague extérieure.
Pour le premier montage, il est courant de positionner la zone I dans le sens d'action de la charge. Lorsque les cales sont remontées, tournez les bagues extérieures à 90° de façon à ce que la zone suivante soit soumise à la charge. Des instructions de montage détaillées seront fournies avec le roulement si nécessaire.
Pour le montage de roulements de configuration TDI de petites dimensions, veillez à ne pas déformer (compresser) les entretoises, qui sont souvent relativement fines, en serrant par exemple les vis du couvercle. Il en résulterait un jeu axial trop faible ou une précharge trop élevée. Il est donc recommandé d'ajuster ces roulements dans leurs portées, au moyen par exemple d'une queue de fixation dans le couvercle adaptée à la largeur du roulement.
En l'absence de personnel compétent, il est conseillé de contacter SKF, en particulier pour le montage de roulements de grandes dimensions. Le spécialiste SKF réalisera rapidement et de manière fiable le montage sur site.
SKF logo