Calcul de la charge radiale agissant sur des roulements appariés

Si des roulements à rouleaux coniques appariés disposés en X ou en O sont combinés sur un arbre avec un troisième roulement, le montage est, normalement, hyperstatique. Dans ce cas, la valeur de la charge radiale Fr Dans ce cas, la valeur de la charge radiale Fr s'exerçant sur la paire de roulements doit être calculée en premier.

Roulements appariés disposés en X

Pour les roulements appariés, où deux roulements sont disposés en X (fig. 1), on peut considérer que la charge radiale agit au centre géométrique des roulements appariés. En effet, la distance entre les centres de poussée des deux roulements est courte par rapport à la distance qui sépare le centre géométrique de l'ensemble de celui du troisième roulement sur l'arbre. Pratiquement, on va considérer ici que le montage est isostatique.



Roulements appariés disposés en O

La distance a entre les centres de poussée de deux roulements appariés disposés en O est considérable par rapport à la distance L qui sépare le centre géométrique des roulements appariés à celui de l'autre roulement sur l'arbre (fig. 2). Il est, par conséquent, nécessaire de calculer l'intensité de la charge agissant sur la paire de roulements, ainsi que la distance a1 à laquelle s'exerce la charge. L'intensité de la charge radiale peut être déterminée avec :

Frcharge radiale s'exerçant sur une paire de roulements [kN]
Kr
force radiale agissant sur l'arbre [kN]
L
distance entre les centres géométriques des deux paliers à roulements [mm]
L1distance entre le centre du palier à roulement I et le point d'action de la force Kr ) [mm]
a
distance entre les centres de poussée des roulements [mm] (→ tableau des produits)
a1
distance entre le centre géométrique des roulements appariés et le point d'action de la charge radiale Fr [mm]
(→ diagramme 1, Y2 → tableau des produits
SKF logo