Butées à rouleaux coniques double effet

Les butées à rouleaux coniques à double effet sont principalement utilisées avec les roulements à plusieurs rangées de rouleaux cylindriques dans les laminoirs (fig. 1). Ces roulements à rondelle-arbre plane (fig. 2) sont les plus demandés car ils tolèrent des petites excentricités de l'arbre par rapport à l'alésage du palier, de l'ordre du jeu radial interne du roulement radial avec lequel ils sont utilisés. Une entretoise est placée entre les deux rondelles-logement. Celle-ci est dimensionnée de telle sorte que les vis du couvercle de la cale puissent être serrées à fond et qu'aucun réglage particulier du ressort de la butée ne soit requis.
Les butées à rouleaux coniques à double effet dont les pistes de roulement se trouvent sur les rondelles-arbre et les rondelles-logement (fig. 3) ont généralement une capacité de charge plus élevée que les butées à rondelle-arbre plane et sont capables, dans une certaine mesure, de guider l'arbre radialement. Si la capacité de charge de ces butées n'est pas suffisante par rapport à la durée de vie requise, il est possible de les remplacer par des roulements à rouleaux coniques à deux rangées à grand angle de contact de type TDIS. Voir la section Roulements à rouleaux coniques à deux rangées.
Comme les butées à rouleaux coniques double effet sont souvent montées avec un ajustement libre sur le tourillon et dans la cale, la rondelle-logement de la plupart des roulements comporte une ou deux encoches d'arrêt en rotation. Il est alors possible d'empêcher toute rotation de la rondelle-arbre sur sa portée en utilisant des clavettes qui s'insèrent dans les encoches, ou par des moyens similaires.
SKF logo