Fixation axiale des roulements

Un ajustement serré est, à lui seul, en général insuffisant pour immobiliser axialement une bague de roulement. Sous la charge, une bague de roulement peut glisser sur sa portée. Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de blocage axial approprié.
Les deux bagues d’un palier fixe doivent être maintenues axialement sur chacune de leurs faces.
Cependant, pour un palier libre avec roulements non séparables, seule la bague montée avec un ajustement serré (en principe la bague intérieure) sera maintenue axialement des deux côtés. L'autre bague doit pouvoir bouger axialement sur sa portée pour supporter le déplacement axial.
Les roulements à rouleaux cylindriques ne se trouvent en position de palier libre que de manière exceptionnelle. Les bagues intérieure et extérieure de ces roulements doivent être fixées axialement dans les deux sens.
Dans les applications de machines-outils, les roulements côté outil guident généralement l'arbre en transmettant la charge axiale de l'arbre vers le palier. Enfin, en général, les roulements côté outil sont fixés axialement, alors que les roulements du côté opposé sont axialement libres.
SKF logo