Galets-supports sans bagues d'épaulement

Les galets-supports SKF sans épaulement (fig. 1) sont conçus pour des applications où des éléments associés limitent le mouvement axial de la bague extérieure. Basés sur des roulements à aiguilles, ces galets-supports sont disponibles avec ou sans bague intérieure. Sur les galets-supports avec bague intérieure, cette dernière est légèrement plus large que la bague extérieure afin d'éviter toute compression axiale de la bague extérieure. Les galets-supports sans bague intérieure sont prévus pour les montages dans lesquels la goupille ou l'axe est trempé(e) et rectifié(e).

Galets-supports de types STO et RSTO

Les galets-supports de type STO (fig. 2) comportent une bague intérieure, tandis que ceux de type RSTO (fig. 3) n'en ont pas. Les deux types sont disponibles uniquement en modèle ouvert (sans joints). Les composants peuvent être montés séparément, mais la bague extérieure et la cage à aiguilles doivent toujours être maintenues ensemble comme à la livraison.

Galets-supports de types NA 22...2RS et RNA 22...2RS

Les galets-supports de type NA 22...2RS (fig. 4) comportent une bague intérieure, tandis que ceux de type RNA 22...2RS (fig. 5) n'en ont pas. La cage à aiguilles est guidée axialement entre deux épaulements fixes dans la bague extérieure pour former un ensemble non séparable. La bague intérieure des galets-supports de type NA 22…2RS peut être montée séparément de la bague extérieure et de la cage à aiguilles. Ces deux modèles sont livrés graissés et protégés des deux côtés par un joint à frottement en NBR renforcé de tôle d'acier.
SKF logo