Galets-supports avec bagues d'épaulement

Les galets-supports avec épaulement sont des ensembles non séparables conçus pour des applications avec des charges axiales, mais sans surfaces d'appui (axiales) latérales (fig. 1). Ces charges axiales, induites lorsque les arbres ne sont pas horizontaux ou ne sont pas alignés correctement, sont supportées par les bagues d'épaulement. En fonction de la conception des galets-supports, les bagues d'épaulement sont fixes (types NATR et NATV) ou lâches (types NUTR, PWTR et NNTR).

Galets-supports de types NATR et NATV

Les galets-supports de type NATR (fig. 2) sont équipés d'une cage à aiguilles, tandis que ceux de type NATV (fig. 3) comportent des aiguilles jointives. Sur les deux types, les bagues extérieures sont guidées axialement par des bagues d'épaulement fixes. L'espace étroit entre les bagues d'épaulement et la bague extérieure sert de dispositif d'étanchéité par passage étroit.
Les deux types sont également disponibles avec une bague de glissement axiale des deux côtés, identifiée par les suffixes de désignation PPA (fig. 4) et PPXA. Les bagues de glissement axiales sont en PA66. La bague de glissement forme dans le sens radial un joint à chicane étroit avec la bague extérieure, qui protège le galet contre la pollution solide. Dans le sens axial, la bague de glissement agit comme un joint à frottement pour retenir efficacement la graisse dans le galet. Ceci améliore la lubrification dans le roulement, minimise le frottement et la chaleur due au frottement et prolonge la durée de la graisse.
Les galets-supports à bagues de glissement axiales peuvent supporter des charges axiales un peu plus élevées que ceux sans bagues de glissement axiales. Des charges axiales sont induites en cas de fonctionnement en position inclinée.

Galets-supports de type NUTR .. A

Les galets-supports de type NUTR .. A (fig. 5) sont basés sur des roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées sans épaulement entre les deux rangées de rouleaux. La bague extérieure est pourvue de deux épaulements qui guident axialement les rouleaux. Une bague d'épaulement lâche des deux côtés de la bague intérieure guide axialement la bague extérieure par l'intermédiaire des ensembles de rouleaux. Ceci permet aux galets-supports de type NUTR .. A de supporter les charges axiales relativement lourdes induites pendant le fonctionnement en position inclinée.
Une bague d'angle en tôle est enfoncée dans l'épaulement de la bague extérieure des deux côtés pour former un joint à chicane efficace. Les bagues d'angle se prolongent sur les bagues d'épaulement et le galet est donc non séparable.
En cas de chocs lourds, des galets-supports avec une bague extérieure renforcée doivent être utilisés. Ils sont identifiés par une désignation à quatre ou cinq chiffres au lieu de deux chiffres, par ex. NUTR 50110 A.

Galets-supports de type PWTR ...2RS

Les galets-supports de type PWTR …2RS (fig. 6) sont basés sur des roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs. Trois épaulements dans la bague extérieure guident axialement les deux rangées de rouleaux. Une bague d'épaulement lâche des deux côtés de la bague intérieure guide axialement la bague extérieure par l'intermédiaire des ensembles de rouleaux. Cette caractéristique ainsi que la quantité de graisse relativement importante entre les deux rangées de rouleaux permettent aux galets-supports de type PWTR …2RS de supporter les charges axiales constantes relativement importantes, induites pendant le fonctionnement en position inclinée.
Les galets-supports de type PWTR ...2RS sont fournis avec un joint à frottement en NBR des deux côtés. Les joints sont intégrés aux bagues d'angle en tôle et appuient contre les bagues d'épaulement. Les bagues d'angle sont pressées dans l'épaulement de la bague extérieure. Elles se prolongent sur les bagues d'épaulement et le galet est donc non séparable.
En cas de chocs lourds, des galets-supports avec une bague extérieure renforcée doivent être utilisés. Ils sont identifiés par une désignation à quatre ou cinq chiffres au lieu de deux chiffres, par ex. PWTR 50110.2RS.

Galets-supports de type NNTR ...2ZL

Les galets-supports de type NNTR ...2ZL (fig. 7) sont basés sur des roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs. Ils sont conçus pour supporter des charges radiales très lourdes. Trois épaulements fixes dans la bague extérieure guident axialement les deux ensembles de rouleaux. Une bague d'épaulement lâche des deux côtés de la bague intérieure guide axialement la bague extérieure par l'intermédiaire des ensembles de rouleaux. Cette caractéristique ainsi que la quantité de graisse relativement importante entre les deux ensembles de rouleaux permettent aux galets-supports de type NNTR ...2ZL de supporter les charges axiales constantes relativement lourdes induites pendant le fonctionnement en position inclinée..
Les galets-supports de type NNTR ...2ZL sont équipés d'un joint lamellaire des deux côtés. Les joints sont insérés dans des embrèvements dans les épaulements des bagues d'épaulement et de la bague extérieure et le galet est donc non séparable.
SKF logo