Mise à jour 5.1 SKF Multilog DMx Manager 2010-12

Cette mise à jour (MR) met à niveau les versions 5.0.1.142, 5.0.1.143, 5.1.1.148 ou 5.1.2.153 de SKF @ptitude DMx Manager à la version actuelle 5.1.3.154.

Nouvelles caractéristiques

Mise à jour 3 - SKF Multilog DMx Manager version 5.1.3.154
  • Amélioration de la communication : Les échanges de communication de SKF Multilog DMx Manager avec SKF Multilog DMx ont encore été améliorés par la mise en œuvre d'un mécanisme de nouvelle tentative sur un niveau élevé (erreurs CRC). Le nombre de tentatives par défaut sera automatiquement défini à 3 et peut être modifié dans les préférences de communication. En outre, le nombre de tentatives peut être contrôlé (pour une session SKF Multilog DMx Manager active) en utilisant le compteur de tentatives disponible sur l'onglet « État d'exécution » de l'état du module SKF Multilog DMx. Cet outil est fourni pour permettre la détection d'une liaison de communication physique vraiment pauvre.
  • Mise à jour de SKF Multilog DMx toolbox : Mise à jour qui fournit une correction de bogues pour la génération de bibliothèque ECP quand les données de courbe non linéarisées générées manuellement pour les sondes CMSS 68 risquent d'être supprimées suite à une fréquence d'oscillation n'ayant pas été rapportée correctement pour de petits écarts.

Mise à jour 2 - SKF Multilog DMx Manager version 5.1.2.153
  • Amélioration de la communication : Les échanges de communication de SKF Multilog DMx Manager avec le SKF Multilog DMx sont plus robustes et insensibles aux défaillances aléatoires de communication grâce à un mécanisme de détection d'erreur amélioré et des tentatives automatiques.
  • Assistance Microsoft Windows 7 : Cette version mise à jour a résolu un problème de conformité avec Microsoft Windows 7 qui empêche la sélection de ports de communication actifs lors de la mise en place d'une connexion SKF Multilog DMx.
  • Mise à jour de SKF Multilog DMx toolbox : Mise à jour qui garantit que tous les modules SKF Multilog DMx connectés à une liaison fonctionnent selon des paramètres de communication similaires lors du téléchargement et du chargement des données de configuration Flash pour éviter des défaillances du processus de téléchargement/chargement.

Mise à jour 1 - SKF Multilog DMx Manager version 5.1.1.148
  • Accélération enveloppant : Avec le nouveau micrologiciel 7.20, l'accélération d'enveloppe est disponible comme une propriété de mesure sélectionnable dans le système d'acquisition de données existant du SKF Multilog DMx. Le SKF Multilog DMx supporte les filtres SKF ENV1, ENV2 et ENV3.
  • Support de mesure du saut de tige : L'écart et la référence de phase (« Keyphasor ») du vilebrequin sont mesurés en même temps. Ce saut de tige déclenché n'était pas disponible sur les précédents produits SKF.
  • Contrôle de l'acquisition des données : Support pour activer ou désactiver le canal d'entrée et multiplexage de canal basé sur une configuration unique. Le support de multiplexage permet des mesures séquentielles de charges lourdes (par exemple, ENV3 et les mesures d'accélération de bandes larges) à l'aide d'une définition du créneau de mesure flexible par rapport à la durée de mesure et le nombre de canaux parallèles.
    Remarque : Le mode multiplexage n'est pas conforme à la réglementation de protection API 670 et doit donc être utilisé uniquement en mode de surveillance.
  • Mise à jour de SKF Multilog DMx toolbox : Mise à jour de SKF Multilog DMx toolbox pour conformité avec la nouvelle fonctionnalité et les mises à jour de la configuration du système. Cette mise à jour est entièrement compatible en aval avec les anciennes versions du micrologiciel SKF Multilog DMx et comporte une fonctionnalité complète de téléchargement Flash avec une fiabilité de communication optimisée.

Le système SKF Multilog DMx Manager 5.1 comporte les exigences suivantes pour activer les nouvelles fonctionnalités :
  • Micrologiciel SKF Multilog DMx version 7.20.06 ou supérieure
  • SKF @ptitude Analyst 5.0 ou supérieur pour supporter l'enveloppe d'accélération et la mesure du saut de tige

Instructions de téléchargement

  1. Quittez toutes les applications associées à SKF Multilog DMx Manager.
  2. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF Multilog DMx Manager 5.1 MR 2010-12 »).
  3. Cliquez ici pour remplir et soumettre le formulaire d'informations client ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  4. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer le processus de mise à jour.

Remarque : Votre programme de courrier électronique par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire d'informations client. Si votre programme de courrier électronique ne parvient pas à démarrer lorsque vous soumettez le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Multilog DMx

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la mise à jour 5.1 de SKF Multilog DMx Manager, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

Instructions d'installation

Le cas échéant, les instructions d'installation seront fournies pendant le processus de mise à jour.

Mise à jour à partir des versions 5.1.1.48 et 5.1.2.153 de SKF Multilog DMx Manager à 5.1.3.154 :
  • Cette mise à jour implique une mise à jour du système uniquement et par conséquent aucune activité de configuration supplémentaire ne devra être exécutée à l'issue de la mise à jour du logiciel.
Mise à jour à partir des versions 5.0.1.42/5.0.1.43 de SKF Multilog DMx Manager à 5.1.3.154
  • Cette mise à jour implique une mise à jour du système avec de nouvelles fonctionnalités et une mise à jour du système doit donc être exécutée à la fin de la mise à jour du logiciel. Ce processus comprendra les étapes successives suivantes décrites en détails dans le chapitre 5 du manuel d'installation de SKF Multilog DMx Manager :

    1. Mise à jour de la configuration et du micrologiciel du module SKF Multilog DMx
    2. Mise à jour de la base de données de SKF Multilog DMx Manager
    3. Mise à jour de la configuration et de la hiérarchie de SKF Multilog DMx Manager
    4. Mise à jour du système SKF @ptitude Analyst


Remarque importante :

Si un système de surveillance SKF @ptitude Analyst est actif, arrêtez le moniteur pendant le processus de mise à jour. Pour les interfaces de système de commande de processus potentiellement connectées et/ou les relais d'arrêt locaux reliés au système SKF Multilog DMx, prenez les mesures appropriées pour que le système SKF Multilog DMx ne soit pas exploité en mode de protection pendant le processus de mise à jour.
SKF logo