Baker AWA-IV 12 kV, Baker AWA-IV 12 kV HO, Baker AWA-IV 6 kV, Baker AWA-IV 4 kV, Baker AWA-IV 2 kV

Analyseur de moteur statique automatique de surtension/haut potentiel/résistance

Baker AWA-IV
Baker AWA-IV
La gamme d'analyseurs de moteurs statiques SKF Baker AWA-IV (Advanced Winding Analyzer IV) propose des solutions pour la maintenance prédictive permettant d'identifier les défauts à l'aide d'un seul instrument portable. Le Baker AWA-IV intègre un large éventail de tests électriques, y compris des tests de surtension, de haut potentiel CC, de tension de pas, de rampe continue, de mégohm et de résistance d'enroulement.
  • Capacités de test améliorées par rapport aux versions Baker AWA précédentes : haut potentiel à rampe continue, forme d'onde de surtension de référence améliorée, test IP/AD amélioré, haut potentiel CC amélioré, test de résistance amélioré, test de surtension plus sensible

Conçu pour effectuer des tests rapides, fiables et automatisés

L'analyseur de moteur statique SKF - Baker AWA-IV est conçu pour réaliser des séquences automatisées d'une gamme de tests d'isolation du moteur sélectionnée par l'utilisateur. L'ordinateur intégré de l'analyseur effectue les tests, stocke les résultats et surveille en continu les niveaux de tension pendant la mise à l'essai. Si l'ordinateur détecte une faiblesse dans l'isolement pendant un test donné, il interrompt le test, alerte l'opérateur et compile un rapport de tous les paramètres de test au moment de l'interruption. Cet instrument réalise cette opération automatisée en quelques microsecondes et avec un degré de précision et de sécurité supérieur au niveau permis par la mise à l'essai manuelle.

Préprogrammé au bureau et mis en œuvre sur le terrain

Le Baker AWA-IV est le seul testeur haute tension qui peut être programmé pour réaliser un ensemble spécifique de tests d'isolation par un utilisateur avant d'être sur le terrain, puis de fonctionner tel que programmé sur le terrain. Des ordres de travail ou routes préconstruits par l'utilisateur définissent les moteurs à tester, l'ordre d'exécution et les paramètres de chaque test, tels que les tensions, la durée et les limites de succès/échec. Les opérateurs peuvent programmer l'unité, afin qu'elle effectue des tests sur le terrain en se connectant simplement à l'analyseur. Ceci permet aux utilisateurs de minimiser le temps et les efforts en matière de séquences de test de maintenance répétées qui sont réalisées manuellement, tout en améliorant la fiabilité des procédures d'essai.

Enregistrement des résultats de tests

Lorsque le test a été totalement effectué, les résultats peuvent être enregistrés dans le registre de test permanent de chaque moteur. Une telle documentation est essentielle à la réussite des programmes de fiabilité. Le AWAIV collecte, stocke, rappelle et gère les résultats des tests dans un format de base de données relationnelles Microsoft Access® standard. Le Baker AWA-IV produit des fichiers de données de test de type .rtf, ce qui permet d'utiliser ultérieurement une grande variété de programmes de traitement de texte informatiques. Ces fichiers de base de données facilitent le transfert des informations vers un logiciel de gestion de la maintenance ou autres outils de base de données communs. MS Access® est conforme à ODBC.

Intègre des capacités entre spires avancées en un instrument portable pour utilisation sur le terrain

La commande par ordinateur et la surveillance de la forme d'onde représentent des améliorations par rapport aux instruments à commande manuelle. Comme pour le test de haut potentiel CC, le Baker AWA-IV commence par créer une surtension à faible tension. Chaque impulsion appliquée à l'enroulement est numérisée et la forme d'onde obtenue est comparée à des formes précédentes afin d'identifier tout signe de faiblesse entre les spires. La comparaison est effectuée à l'aide de la technique PP-EAR (rapport de superficie d'erreur d'impulsions successives). Cette méthode est sensible à un écart inférieur à 1 % entre les bobines. De plus, les courts-circuits dans les enroulements en parallèle peuvent être localisés, ce qui était impossible auparavant avec la comparaison visuelle des formes d'ondes. Grâce au Baker AWA-IV, une quantité réduite d'impulsions est appliquée à l'enroulement, ce qui minimise la puissance requise à la réalisation du test de surtension. Chaque impulsion étant analysée, elle devient la nouvelle forme d'onde de référence à mesure que la tension de test est augmentée jusqu'au niveau de résistance spécifique. Si aucune faiblesse entre les spires n'est détectée, la forme d'onde de l'impulsion finale est stockée pour servir de forme de référence pour tous les tests ultérieurs.
SKF logo