Choix de la taille adaptée

L'arbre doit tout d'abord être nettoyé soigneusement avant de déterminer la taille de manchon appropriée. Le diamètre d'une section intacte de la surface d'appui du joint doit ensuite être mesuré sur au moins trois plans différents. La moyenne arithmétique de ces mesures détermine la taille d'un manchon SKF SPEEDI-SLEEVE. Si la valeur figure dans la plage admissible listée dans le tableau des produits pour le diamètre d'arbre d1, le manchon Speedi-Sleeve sera installé avec un ajustement serré sur l'arbre et ne nécessitera aucun adhésif.
Si la valeur n'est pas listée dans le tableau des produits, il sera nécessaire de rectifier l'arbre pour obtenir une dimension correcte. Cela signifie également qu'un joint d'une autre dimension sera nécessaire. Si les quantités à produire sont suffisantes, SKF peut fournir des manchons SKF SPEEDI-SLEEVE spécialement dimensionnés ainsi que d'autres solutions de manchons d'usure.
Grâce au service SKF Seal Select, vous sélectionnez facilement le manchon SKF SPEEDI-SLEEVE qui convient ainsi que le joint radial correspondant.
SKF logo