Un fabricant mondial de papier réduit ses dépenses de maintenance de 20 % et les défaillances graves d'équipements de 25 %

Dans le cadre d'efforts continus visant à améliorer la fiabilité des équipements et à réduire les coûts d'exploitation, un fabricant mondial de papier a choisi de mettre en place un ensemble de stratégies de fiabilité clés, parmi lesquelles comptait la fiabilité pilotée par l'opérateur (ODR) de SKF, dans toute l'entreprise.

Un des sites de cette entreprise a amélioré son taux de rendement global de 2 %, soit une économie de l'ordre de 2 000 000 $, tout en réduisant les dépenses de maintenance de 20 % et les défaillances graves d'équipements de 25 % grâce à la mise en place de l'ODR. Le nombre d'arrêts-machines non planifiés causés par des défaillances mécaniques est devenu pratiquement nul.

Ce site attribue une grande partie de son succès au fait de s'appuyer sur la position unique des opérateurs qui leur permet d'avoir un impact sur la fiabilité des équipements et fait référence à ces opérateurs comme étant « leur première ligne de défense contre le manque de fiabilité ». Les opérateurs se trouvent au plus près des équipements, ce qui leur permet d'être les premiers à remarquer les changements dans le comportement d'une machine et de réagir rapidement en fonction. En laissant les opérateurs réaliser les tâches de routine simples et les premières réparations, le personnel de maintenance dispose de temps supplémentaire pour se concentrer sur des problèmes d'équipements plus complexes. Ce site a également vu l'importance de compléter le processus de gestion des flux en transformant les actions des opérateurs en mesures correctives. Les opérateurs se sont également vu attribuer la capacité de créer des notifications de travail sur site qui étaient envoyées à leur GMAO pour devenir des ordres de travail. Cela a amélioré la communication des actions des opérateurs et la clôture des ordres de travail.

Réduction des dépenses de maintenance de 10 à 20 %

SKF logo