SKF soutient Emerging Cooking Solutions en Zambie

Marchés émergents – des défis émergents qui ouvrent de nouvelles voies commerciales

Le large continent africain, qui compte environ 1 milliard d'habitants, devrait quadrupler sa population d'ici la fin du siècle. Ceci met une énorme pression sur les ressources naturelles, mais crée également d'importantes possibilités d'innovations efficaces.


Tout comme beaucoup d'autres pays africains situés au sud du Sahara, la Zambie fait face à d'énormes défis dus à la déforestation. L'un de ces problèmes est l'utilisation de charbon pour la cuisine dans des chaînes de valeur informelles. Le charbon est un carburant très peu efficace en termes de préparation et d'utilisation. Il est également dangereux.


Chaque année, les feux de charbon et la fumée toxique qu'ils dégagent entraînent la mort de millions de personnes à travers le monde et ont un effet désastreux sur l'environnement. L'entreprise suédo-zambienne Emerging Cooking Solutions a trouvé une solution efficace pour résoudre ce problème : un type de cuisinière moderne utilisant des granulés de biomasse. 


Le problème : des méthodes de cuisine dangereuses et inefficaces contribuent à la déforestation, entraînent des problèmes de santé et prennent beaucoup de temps…

De la biomasse fournie par la sciure de forêts industrielles dans la Copperbelt...
...et une presse à granulés...

...créent une solution au problème et sont à la base des activités de Emerging Cooking Solutions.


Une cuisinière moderne permettant d'économiser les ressources naturelles, de gagner du temps et de faire la cuisine de manière plus propre et plus sûre.

SKF en Zambie a subventionné l'achat de cuisinières pour ses collaborateurs


« SKF a été l'une des premières entreprises en Zambie à nous aider en permettant à leurs collaborateurs d'acheter leur cuisinière par retenue sur salaire répartie sur trois mois. Nous utilisons de plus en plus ce système de financement, qui fonctionne très bien », explique Mattias, Emergin Cooking Solutions


SKF fournit solutions et savoir-faire
Dans le cas de Emerging Cooking Solutions, l'un des aspects les plus critiques était le pressage de biomasse en granulés. SKF a soutenu Emerging Cooking Solutions en fournissant des pièces, une expertise technique et un atelier de maintenance des machines.

« Nous avons appris que le facteur déterminant pour la réussite d'un projet est parfois tout simplement le soutien. En plus de l'aide financière apportée à leurs collaborateurs pour l'achat de cuisinières, la plus importante contribution est le soutien que peut nous fournir SKF sur place, en termes de savoir-faire sur l'application. Grâce à SKF, nous avons pu entretenir nos machines, ce qui est essentiel pour notre entreprise, » raconte Mattias, Emerging Cooking Solutions.



À propos de Emerging Cooking Solutions


L'ambition de Emerging Cooking Solutions est de remplacer, à terme, les millions de tonnes de charbon utilisées pour la cuisine en Afrique par environ la moitié de cette quantité en granulés de biomasse, à un prix bien inférieur au charbon. Le marché potentiel pour les granulés et la biomasse nécessaire (en particulier de la biomasse agricole) sont présents. Étant donné que le marché du charbon, dans beaucoup de pays, se mesure en centaines de millions de dollars, nous prévoyons un ordre de mesure similaire pour le marché potentiel des granulés.

Découvrez plus d'informations sur Emerging Cooking Solutions ici

Rendez-vous également sur le site de la campagne, givecooking.com

SKF logo