Village d'enfants SOS d'Ostuni

SKF Italy supports SOS Children’s Village in Ostuni


SKF Italie a entamé en 2014, et jusqu'en 2016, un partenariat avec l'association SOS Villages d'enfants. La mission de SOS Villages est de soutenir les enfants, leurs besoins, leurs droits et leur famille, en partant du principe qu'une atmosphère familiale positive est le critère essentiel pour assurer un développement sain. Ce soutien inclut le redéveloppement du village d'enfants SOS d'Ostuni, dans le sud de l'Italie, près du site SKF de Bari.






« Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par SKF Italie à SOS Villages d'enfants et de son engagement pour le redéveloppement du village d'Ostuni. Grâce à cette aide, nous pouvons continuer à répondre aux besoins de plus en plus urgents de la société locale, à offrir l'hospitalité aux enfants sans soutien familial ou risquant de le perdre et à aider les familles fragiles et vulnérables. En ces temps si difficiles, des partenariats de ce genre sont vraiment précieux et essentiels pour nous. Merci. », déclare Alverio Camin, Président de SOS Villages d'enfants en Italie.



À propos de SOS Villages d'enfants


SOS Villages d'enfants est une association internationale privée apolitique qui, depuis 60 ans, soutient les enfants, leurs besoins, leurs droits et leur famille, en partant du principe qu'une atmosphère familiale positive est le critère essentiel pour assurer un développement sain. En collaborant avec des institutions et avec la société locale, l'association prend soin d'enfants risquant de perdre leurs parents en soutenant les familles dans le besoin et en offrant un accueil de type familial aux enfants et adolescents ne bénéficiant pas d'un soutien approprié. En Italie, l'association compte plus de 40 propriétés, y compris des lieux d'accueil, des maternelles, des garderies, ainsi que des services de soutien aux familles.

SKF logo