Équipe de rugby en fauteuil roulant "Four Kings"

"Four Kings" (Quatre Rois)
Aider à franchir les obstacles et à réaliser ses rêves

En Pologne, SKF Polska SA soutient l'équipe de rugby en fauteuil roulant "Four Kings" depuis 2010. Les "Four Kings" sont une équipe d'environ 20 joueurs de rugby professionnels en fauteuil roulant, tous tétraplégiques. Ce sport dynamique et spectaculaire, c'est leur vie.

Au départ, SKF a soutenu les "Four Kings" avec des produits et son expertise technique. Pour réaliser le rêve des joueurs, SKF Polska
a collaboré avec d'autres partenaires afin d'organiser la Mazovia Cup - l'un des tournois de rugby en fauteuil roulant les plus prestigieux de Pologne.

Cet événement très musclé qui se déroule sur deux jours a même fait beaucoup de publicité au handisport dans les médias locaux. SKF Polska a non seulement parrainé financièrement l'événement et apporté son aide dans l'organisation et la promotion de celui-ci mais également participé à la recherche de nouveaux partenaires et sponsors pour l'équipe.

Le tournoi Mazovia Cup a été le point de départ de la promotion des "Four Kings" et de soutien aux personnes atteintes d'un handicap. SKF Polska a également présenté les "Four Kings" au plus grand salon automobile de Pologne au cours duquel les visiteurs ont pu participer à des démonstrations de rugby. Cet événement a duré trois jours et a attiré environ 25 000 visiteurs.

Les "Four Kings" ont été trois fois champions de Pologne et SKF Polska sera là pour les aider à concourir dans des compétitions européennes plus importantes et à gagner d'autres championnats.

Comme le disent volontiers les collaborateurs de
SKF Polska : « il s'agit simplement de changer la manière dont le handicap est perçu. Les personnes handicapées sont nombreuses et pourtant elles sont le plus souvent en meilleure forme et en meilleure santé que la plupart d'entre nous. »
SKF logo