Le Festival international de la science

Chaque printemps, le Festival international de la science (Vetenskåpsfestivalen) est organisé à Göteborg. C'est l'un des événements consacrés à la science les plus renommés d'Europe.

Ce festival s'adresse à tous : du grand public, aux chercheurs, en passant par les écoliers et les enseignants. Il couvre également tous les domaines scientifiques comme les sciences humaines, les sciences sociales, la médecine ou les sciences et la technologie.

Organisé par Göteborg & Co, avec la participation de nombreux partenaires et sponsors, le festival a lieu dans différents endroits : musées, bibliothèques, centres commerciaux et parcs municipaux.

L'objectif de l'événement est de susciter un regard positif sur la science et son rôle dans la société en la mettant à la portée du grand public. C'est également un lieu de rencontre pour la communauté scientifique.

SKF est fier de parrainer cet événement depuis 1996.

Ce partenariat lui offre l'opportunité d'entrer en relation avec la jeunesse. Les inscriptions dans les universités scientifiques et technologiques ont tendance à augmenter dans le pays. Cette augmentation de l'intérêt du public coïncide avec la volonté à long terme de SKF de se positionner comme "l'employeur préféré".

Pour plus de photos ou d'informations complémentaires sur cet événement annuel, veuillez consulter le site officiel.
SKF logo