Partenariat avec les universités

Perpétuer un leadership technologique

Laboratoire chimique
SKF continue à renforcer ses liens avec le monde de l'enseignement en créant des partenariats avec des universités de renom, comme une mesure stratégique pour perpétuer son leadership technologique.

Par exemple :
  • En avril 2011, le centre universitaire technologique de SKF pour le Développement Durable et l'environnement a été créé avec l'université Chalmers, à Göteborg, confirmant qu'il s'agit là d'un domaine stratégique clé pour le Groupe. L'accent y est mis sur la recherche et le développement dans les domaines de la technologie, de la fabrication, des processus commerciaux et de la stratégie commerciale.
  • En décembre 2011, le centre universitaire technologique SKF pour la maintenance conditionnelle et la gestion des équipements a été créé avec l'école polytechnique de Luleå, en Suède. 
  • En 2010, un centre pour la tribologie a été créé à l'Imperial College de Londres et un centre de recherche sur les polymères a été créé à Tsinghua, en Chine.
  • En 2009, un centre de recherche pour l'acier a été créé à Cambridge, en Angleterre.
SKF logo