Certificaciones y homologaciones de calidad

SKF Aerospace aumenta constantemente la calidad de todos los aspectos a lo largo de la cadena de suministro, desde las ventas a las entregas.

A continuación citamos algunas de las homologaciones de calidad de SKF Aerospace:

  • ISO 9001 
  • NADCAP 
  • FAR 145 
  • OHSAS 18001
  • AS/EN 9100 
  • EASA PART 21G/145 
  • ISO 14001

Six Sigma

SKF Aerospace trabaja con Six Sigma como parte de un enfoque sistemático y disciplinado para conseguir la excelencia en todos los procesos nuevos y existentes.

Es una parte esencial del proceso de mejora continua que realiza el Grupo SKF para convertirse en su socio comercial preferido.

Sostenibilidad

SKF posee la certificación medioambiental internacional ISO 14001.

SKF está considerada como una de las empresas líderes de la industria en las tres dimensiones evaluadas de los índices de sostenibilidad de Dow Jones:

económica, medioambiental y social.

El Grupo SKF

Las distintas divisiones han obtenido la certificación de calidad según las normativas ISO 9001 o ISO/TS 16949.

SKF logo