Menos mantenimiento

La lubricación correcta de los rodamientos es esencial

Además de la supervisión del funcionamiento general del motor, el mantenimiento de los motores eléctricos suele incluir la lubricación de los rodamientos. Una lubricación o relubricación inadecuada producirá un desgaste excesivo y reducirá la vida útil del rodamiento.

Una obturación deficiente puede limitar también la vida útil, ya que la entrada de contaminantes o la pérdida de lubricante pueden dar lugar al fallo prematuro de los rodamientos, elevando sustancialmente los costes operativos.

Confíe en SKF

Equipar los motores con rodamientos SKF obturados y lubricados de por vida elimina la necesidad de relubricación, consiguiendo unos rodamientos prácticamente libres de mantenimiento.

Descubra cómo la gama de rodamientos obturados de SKF ayuda a mejorar la rentabilidad y reducir el coste total de la aplicación.

Soluciones

SKF logo