Unidades de rodamientos SKF para freidoras

Use aceite para freír para lubricar los rodamientos

Unidad de rodamientos para freidoras 1

Con un diseño de jaula de plástico para altas temperaturas especial, junto con componentes del rodamiento de acero inoxidable, los rodamientos SKF mejoran la confiabilidad de las freidoras comerciales.

El diseño permite que el aceite de cocina ingrese en los rodamientos y actúe como un lubricante eficaz en esta aplicación. Al mismo tiempo, el diseño evita que ingresen cuerpos extraños.

Con esta tecnología, usted puede:

  • Hacer funcionar sus rodamientos por hasta 16 000 horas
  • Eliminar la necesidad de relubricar los rodamientos después de cada limpieza cáustica mediante hervor
  • Evitar la contaminación del aceite del proceso a través del lavado de la grasa en el proceso
  • Mejorar la resistencia a la corrosión en el entorno hostil de la freidora

Usted se beneficiará a partir de lo siguiente:

  • Disminución del costo de mantenimiento y de los reemplazos de rodamientos
  • Aumento de la confiabilidad: se reducen las paradas no planificadas debido a fallas de los rodamientos
  • Funcionamiento sin necesidad de relubricación que soporta programas de seguridad alimentaria proactiva 
SKF logo