Secadora

La eficiencia de las secadoras ha mejorado gracias a que ha aumentado la atención prestada a la contaminación ambiental. La eficiencia de una secadora está determinada por un coeficiente de "factor de energía" que mide los kilogramos de ropa por kilovatio-hora de electricidad. El concepto de funcionamiento consiste en un tambor giratorio (50/100 rpm) con un flujo de aire caliente que se mueve sobre las prendas. Los dos tipos de secadoras proporcionan energía de formas diferentes:

  • las secadoras eléctricas tienen elementos calentadores
  • las secadoras a gas utilizan un quemador de gas

Ambos tipos de secadoras están sujetos a los requisitos de funcionamiento silencioso y alta eficiencia, con la expectativa de una larga vida útil. Un pequeño motor eléctrico (normalmente un motor de inducción monofásico) acciona el tambor, mientras que un ventilador hace pasar el aire caliente a través de las prendas.

Una solución completa

SKF puede suministrar rodamientos para el eje del motor eléctrico pequeño, el soporte del tambor y el eje del ventilador.

Soluciones

SKF logo