Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para tambores de secadoras

La eficiencia de las secadoras ha mejorado gracias a una mayor concienciación hacia la contaminación medioambiental. La eficiencia de una secadora está determinada por un coeficiente de "factor de energía" que mide los kilogramos de ropa por kilovatio-hora de electricidad. El concepto de funcionamiento consiste en un tambor giratorio (50/100 rpm) con un flujo de aire caliente que se mueve sobre las prendas. Hay dos tipos de secadoras, que proporcionan energía de formas diferentes:

  • las secadoras eléctricas cuentan con elementos para el calentamiento
  • las secadoras a gas utilizan un quemador de gas

Ambos tipos de secadoras deben proporcionar un funcionamiento silencioso y una alta eficiencia, ofreciendo a la vez una larga vida útil. Un pequeño motor eléctrico (normalmente un motor de inducción monofásico) acciona el tambor, mientras que, un ventilador hace pasar el aire caliente a través de las prendas.


Una solución completa

SKF puede suministrar rodamientos para el eje del motor eléctrico pequeño, el soporte del tambor y el eje del ventilador.
SKF logo