Reducción del consumo de energía

Reducción del consumo de energía

Rodamientos de rodillos cónicos energéticamente eficientes (E2) SKF
Rodamientos de rodillos cónicos energéticamente eficientes (E2) SKF
El aumento de los costos de energía puede suponer una caída de la rentabilidad y, por ello, las plantas están buscando formas de reducir el consumo de energía donde sea posible. Para ventiladores industriales y soplantes, SKF puede ayudar a reducir el consumo de energía de diversas formas.

Una forma sencilla de lograr un ahorro sustancial en costos de energía es usar convertidores de frecuencia para reducir la velocidad de los ventiladores en la medida de lo posible. No obstante, esto puede tener un efecto negativo en los rodamientos, por lo que se deben elegir los rodamientos apropiados.

También es importante elegir la disposición de rodamientos y sellos óptima para la aplicación. Otro factor clave es la alineación correcta de ejes y correas. La diferencia de consumo de energía entre un ventilador con un mantenimiento inadecuado y uno con ejes y correas bien alineados puede suponer hasta un 30%.

Reducción del consumo de energía

SKF logo