Análisis de la corriente en los rodamientos SKF

Evite los efectos secundarios de los convertidores de frecuencia

Con el fin de reducir el consumo energético en los edificios, se opta por ventiladores de velocidad variable para disminuir el flujo de aire durante los momentos en los cuales se necesita menos aire fresco. Sin embargo, si se utiliza un convertidor de frecuencia aumenta el riesgo de fuga de corriente eléctrica, lo que puede dañar los rodamientos.

Solucione o evite los problemas causados por las corrientes eléctricas

El análisis de la corriente en los rodamientos SKF (SKF Bearing Current Analysis) es un servicio de ingeniería avanzado que descubre los problemas relacionados con las corrientes eléctricas en las disposiciones de rodamientos. Ingenieros de SKF altamente cualificados realizan un estudio estructurado del alcance del problema, ofreciendo unas conclusiones y unas medidas recomendadas. Fundamentado en la profunda experiencia adquirida por SKF a partir de clientes con problemas similares en numerosos sectores, el análisis de la corriente en los rodamientos SKF le ayuda a:
  • Superar y gestionar los problemas de garantía
  • Conseguir una alta fiabilidad en instalaciones con transmisiones de velocidad variable
  • Evitar los daños causados por la corriente en los rodamientos
  • Permitir una selección óptima de las contramedidas
SKF logo