SKF mejora los niveles de salud y seguridad en una terminal de contenedores

El reto

Una terminal de contenedores asiática sufría fallos en los rodamientos de las poleas de una grúa de barco a costa que provocaban excesivas paradas no planificadas.

La solución

SKF realizó un análisis de la causa raíz del fallo en las poleas y sus rodamientos. Este análisis puso de manifiesto que se había pasado por alto el efecto del aumento de la carga en los rodamientos de las poleas durante una modificación anterior del diseño de la grúa. SKF recomendó un rodamiento más apropiado.

Los resultados

Gracias a una selección optimizada de los rodamientos, se prolongó su vida útil y se redujeron los costes de mantenimiento. Mejoró también la salud y la seguridad, puesto que el personal de mantenimiento ya no tenía que sustituir las poleas con tanta frecuencia.

SKF logo