SensorMount ahorra a un productor de potasa 364.700 €

El reto

Un gran productor de potasa venía experimentando diferentes períodos de paradas imprevistas de la producción en varias compactadoras. Las paradas se debían a fallos de los rodamientos causados por la vibración excesiva del eje. El desmontaje y el reemplazo de los rodamientos aumentaban los costes debido a la pérdida de tiempo y productividad.

La solución de SKF

SKF determinó que los problemas se debían a un ajuste inadecuado de los rodamientos, que se habían ido aflojando por la carga y estaban produciendo una vibración excesiva del eje. SKF recomendó que se empezase a usar el método SensorMount en toda la planta a la hora de montar los rodamientos.

Los resultados

Solo en el primer año, el Tiempo medio entre fallos (MTBF) de la planta aumentó un 400% y se logró ahorrar más de 364.700 € en paradas no planificadas.

Rentabilidad de la inversión (ROI)
  • Coste de reparación de las compactadoras: 83.000 €
  • Coste de la pérdida de producción: 290.000 €
  • Coste total: 373.000 €
  • Inversión en SensorMount: 8.300 €
  • Ahorro total: 364.700 €
  • Rentabilidad total de la inversión: 4.400%
SKF logo