SKF ayuda a una central a ahorrar 6.400 € y funcionar a pleno rendimiento cinco meses antes

El reto

Una central eléctrica de carbón de 1.000 MW detectó que había que cambiar seis rodamientos de rueda de los rodillos de un pulverizador antes de poder volver a utilizarlo. Al ver el plazo de entrega de los nuevos rodamientos, la dirección de la central se percató de que no se podían cumplir los planes previstos.

El pulverizador de la central es un elemento crítico para operar a pleno rendimiento. A falta de un recambio que sirviera de apoyo, hubo que volver a configurar el pulverizador según sus especificaciones originales para que la planta pudiera seguir funcionando sin interrupciones hasta la siguiente parada planificada de gran alcance.

La solución de SKF

Después de llevar a cabo una inspección y un análisis de fallos, SKF determinó que se podrían reparar los rodamientos, aunque estuvieran dañados. SKF pudo reacondicionar los rodamientos en seis semanas, en comparación con los siete meses que se requerían para fabricar un nuevo juego de rodamientos.

Los resultados

SKF ahorró a la planta 6.400 € en la compra de rodamientos y costes relacionados, además de cinco meses de potencial reducción en la producción de energía, valorada en más de un millón de euros en pérdida de ingresos.

Rentabilidad de la inversión 
  • Eventual compra e instalación de nuevos rodamientos 17.750 €
  • Coste del reacondicionamiento de SKF y posterior instalación 11.350 €
  • Ahorro total 6.400 €
  • ROI total 56%

Nota: Todas las cifras están redondeadas y se basan en las estimaciones de los clientes. Su ahorro de costes en particular puede ser diferente.
SKF logo