Satinadoras

Soluciones para desalineación y expansión para mejora de la fiabilidad

La satinadora es una prensa de una sola línea de contacto entre los rodillos situada en la sección de secado. Su función es lograr un papel más suave que solo se puede obtener pasando el papel por calandras.

Como la mayoría de las aplicaciones en una máquina papelera, los rodillos de la satinadora están sometidos a desalineaciones y expansiones axiales del eje, y los rodamientos deben soportar esto.

A menudo es un área con que se produce bastante electricidad estática, lo que podría provocar indentación eléctrica en los rodamientos.
SKF puede ayudarle
Las soluciones SKF para satinadoras pueden contribuir a mejorar el rendimiento de los rodamientos, prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.

Soluciones SKF para satinadoras

SKF logo