Rodillos de prensa Yankee

Resistencia a altas temperaturas y velocidades

En un rodillo de prensa Yankee, los rodamientos funcionan en un entorno de altas temperaturas y a velocidades relativamente altas. El espacio entre el cilindro y el rodillo de prensa debe permanecer constante con el fin de contribuir a garantizar una precisión entre los rodillos de prensa y conseguir papel de buena calidad. En los rodamientos grandes que funcionan a altas velocidades, es importante lograr una gran precisión de giro o, de lo contrario, las vibraciones podrían afectar a la calidad del papel.

Asimismo, los rodillos de prensa Yankee están sometidos a desalineaciones y dilatación axial del eje, y los rodamientos deben soportar esto.
SKF puede ayudarlo
Las soluciones SKF de rodillos de prensa Yankee pueden contribuir a aumentar el rendimiento del rodamiento y reducir los costos de mantenimiento.

SKF solutions for Yankee press rolls

SKF logo