Rodillos de prensa lisos

Logran una gran precisión de giro a velocidades altas

Los rodamientos funcionan a velocidades medias o relativamente altas, en ocasiones por encima del límite de velocidad especificado en el Catálogo General de SKF para rodillos de prensa lisos. Es esencial que el espacio entre los rodillos de prensa sea constante con el fin de contribuir a garantizar una precisión constante entre los rodillos de prensa y conseguir papel de buena calidad.

Además, algunos rodillos se deben rectificar de nuevo mientras giran en los rodamientos. De nuevo, la precisión de giro de los rodamientos es importante.

En los rodamientos grandes que funcionan a altas velocidades, es importante lograr una gran precisión de giro. Las vibraciones de los rodamientos inferiores podrían producir un papel de grosor irregular y un mayor desgaste en el fieltro. Esto aumentaría los costos de mantenimiento.

SKF puede ayudarlo
Las soluciones SKF de rodillos de prensa lisos pueden aumentar el rendimiento y la vida útil del rodamiento, minimizar los costos de mantenimiento y simplificar el montaje.

Soluciones SKF para rodillos de prensa lisos

SKF logo