SKF Competición: Trabajo en equipo especializado

"La asociación con la Scuderia Ferrari se renovó en 2015 por cinco temporadas más de Formula 1. Esta asociación sigue planteando a SKF varios desarrollos vanguardistas de ingeniería que desafían día tras día las capacidades globales de SKF en materia de innovación.
Con el nuevo propulsor, SKF está frente a la oportunidad más importante para colaborar en las actividades de desarrollo de productos de vanguardia. Teniendo en cuenta que las características de los rodamientos, la lubricación y el sellado serán más que nunca asuntos críticos para el nuevo motor de Ferrari y sus sistemas auxiliares para lidiar con las condiciones de funcionamiento más exigentes, como velocidad, temperatura y duración, SKF está trabajando muy duro para acercar todos sus conocimientos a Ferrari en esta conquista técnica.

Este entorno empresarial muy emocionante requiere el mayor compromiso de todos los involucrados en las actividades de SKF Competición, desde las fases preliminares de diseño hasta la entrega a tiempo en la pista, pasando por la excelencia en todas nuestras operaciones de fabricación.
Este trabajo en equipo para cumplir con las muy exigentes expectativas de la Scuderia Ferrari, en especial cuando se trata de rendimiento y confiabilidad del producto, requiere una disponibilidad absoluta, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los centros del cliente, con la mayor dedicación de las personas que trabajan en la primera línea de SKF, para garantizar la correcta coordinación de todas nuestras operaciones, tanto interna como externamente.
¡Todos los que formamos parte de SKF Competición estamos muy entusiasmados con este desafío!”

Jean Sylvain Migliore, Director de la unidad Competición

"Desde el punto de vista del patrocinio, la Fórmula 1 es un verdadero campeonato del mundo. Desde sus inicios, la F1 ha venido atrayendo a los patrocinadores que desean relacionarse con valores como el conocimiento, la tecnología, la innovación y el trabajo en equipo. Cabe destacar que SKF es uno de los dos proveedores oficiales de la Fórmula 1 que han trabajado con un equipo desde el inicio del campeonato del mundo en 1950. La creación de una asociación a largo plazo de estas características también implica la posibilidad de aprovechar décadas de exposición de la marca, lo que, combinado con unas comunicaciones efectivas, una excelente relación interempresarial y actividades de cortesía durante muchos años, puede representar importantes beneficios para la compañía".
Oliver Schramm, Director de marketing y comunicación

"Nuestro eslogan es "innovación en movimiento". El trabajo con Ferrari es una oportunidad única para innovar, desarrollar nuevas soluciones técnicas, probarlas y aumentar los conocimientos de SKF.
Cada día constituye un nuevo desafío. En los últimos meses, el KERS (Sistema de recuperación de energía cinética [Kinetic Energy Recovery System]) se convirtió en uno de los más difíciles de resolver. En este sistema, las condiciones de funcionamiento de los rodamientos eran sumamente críticas, por lo que fue necesaria una estrecha colaboración entre las diferentes unidades y competencias de SKF para lograr los ambiciosos objetivos. Como si se tratara de un solo equipo, los departamentos de diseño, los servicios de asesoría de ingeniería y los departamentos de pruebas actuaron en una sola dirección para lograr el resultado".

Laura Baracco, Directora de cuentas

“La asociación con Ferrari es una oportunidad fantástica para que SKF lleve la innovación al futuro. Nos ocupamos de aplicaciones fundamentales y muy complicadas, como la caja de cambios y el KERS. Trabajamos todos los días en forma conjunta con los ingenieros de Ferrari por una meta en común: la mejora continua. Para ello, es fundamental desarrollar nuevas ideas y soluciones que nos permitan diseñar rodamientos especiales con geometrías extremas, nuevos materiales, dimensiones reducidas, bajo peso, baja fricción, pero siempre con alta confiabilidad. Somos conscientes de la importancia de nuestro papel y el fuerte vínculo con Maranello nos impulsa y entusiasma a colaborar para el éxito de Ferrari”.
Andrea Rifici, Ingeniero de aplicaciones
SKF logo