Turbocompresores

Imagen de turbo compresores
Los rodamientos de bolas equipados en turbocompresores tienen muchas ventajas sobre los rodamientos para turbo estándar. Por lo general, los rodamientos de bolas pueden alcanzar velocidades más altas, lo que permite que la bomba desarrolle mayor carga de presión. Además, la resistencia friccional es inferior, lo que disminuye el retardo del turbo, mejorando la conductibilidad. Por último, los rodamientos de bolas requieren menos lubricación y refrigeración que los rodamientos de turbo estándar. Esto supone una mejora secundaria en la eficiencia global del motor.
SKF logo