ICOS™

Imagen de ICOS
Un rodamiento es siempre parte de un sistema, requiere lubricación para funcionar bien y obturaciones para retener el lubricante y mantenerlo limpio. La integración de obturaciones y lubricante (grasa) en el rodamiento genera una unidad completa, lista para montar, que es altamente fiable y de larga duración. De hecho, un elemento que se coloca y ya está.
Un nuevo concepto SKF en este tema es la unidad de rodamiento obturada con aceite ICOS™.
En este caso, se incorpora una obturación de aceite (una obturación de eje radial accionada por muelle) en uno de los lados del rodamiento.
Si bien es aplicable a la mayoría de los rodamientos SKF, este concepto ha sido utilizado inicialmente en los rodamientos rígidos de bolas, dado que estos se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones. ICOS™ es una marca comercial registrada de SKF.
SKF logo