Alta rigidez

La rigidez de las estructuras es importante en los vehículos de competición, ya que permite optimizar el peso y la resistencia de las estructuras, de tal forma que las funciones se vean afectadas por cargas elevadas.

En varias aplicaciones, la mayoría de los esfuerzos de ingeniería se han dirigido a obtener características de rigidez óptimas, especialmente en lo que respecta al diseño de la suspensión. En esta área, la rigidez permite un mejor ajuste de las características dinámicas del vehículo, lo que da lugar a una extraordinaria sensibilidad en la configuración. El diseño y los materiales de rodamiento se pueden combinar para obtener significativas mejoras. Los conocimientos industriales de SKF cada vez permiten una mayor integración inteligente de las características de los componentes en el diseño del sistema.

Soluciones

SKF logo