Par de fricción y obturación

La velocidad a la que pueden funcionar los rodamientos está limitada por la velocidad de funcionamiento permisible. Los rodamientos de baja fricción que generan una baja cantidad de calor en el interior del rodamiento son los más adecuados para un funcionamiento a altas velocidades.

Al utilizar rodamientos de bolas, las mayores velocidades se pueden conseguir cuando las cargas son radiales. Esto es especialmente válido en el caso de los rodamientos de bolas de alta precisión con elementos rodantes cerámicos.


Obturaciones integrales

La selección de la obturación es de vital importancia para el adecuado funcionamiento del rodamiento. SKF suministra rodamientos que incluyen:

  • Placas de protección
  • Obturaciones de baja fricción
  • Obturaciones rozantes

Pueden proporcionar una solución económica y compacta para muchas aplicaciones

Todos los rodamientos con obturaciones integrales a ambos lados están lubricados con una grasa de calidad apropiada y en la cantidad adecuada.

Soluciones

SKF logo