Ruido y vibraciones

En determinadas aplicaciones, el ruido producido durante el funcionamiento es un factor importante y puede influir en la elección del rodamiento. Los rodamientos de bolas SKF se han fabricado específicamente para estas aplicaciones.


En general, los rodamientos no generan ruido por sí mismos. Lo que se percibe como “ruido del rodamiento” es en realidad el efecto sonoro de las vibraciones generadas directa o indirectamente por el rodamiento en la estructura adyacente. Por este motivo, la mayoría de las veces los problemas de ruido pueden ser considerados problemas de vibraciones que implican a toda la aplicación de rodamientos.

Soluciones

SKF logo