Calidad y precisión

SKF fabrica una completa gama de rodamientos de alta precisión tanto para disposiciones que requieren una alta precisión de funcionamiento como para aquellas en las que se necesitan altas velocidades bajo condiciones de trabajo extremas.

Precisión de los componentes asociados

En los casos en los que existe un ajuste apretado entre el anillo del rodamiento y el soporte o el eje, el anillo del rodamiento puede tomar la forma del componente adyacente. La deformación puede causar vibraciones durante el funcionamiento. Por lo tanto, es importante labrar el asiento del eje y del soporte con las tolerancias requeridas.


Contaminantes

Si el rodamiento funciona en condiciones de contaminación, es posible que entren en el rodamiento partículas de suciedad y que los elementos rodantes hagan girar estas partículas. El nivel de vibración generado depende de la cantidad, el tamaño y la composición de las partículas contaminantes giradas. No se genera ningún modelo de frecuencia típico. No obstante, se puede originar un ruido audible y molesto.

Soluciones

SKF logo