Amortiguador trasero

Los amortiguadores son una parte importante de la suspensión de las motos. En un vehículo, los amortiguadores reducen el efecto de la conducción sobre terrenos irregulares, mejorando la calidad de la conducción y la comodidad. Aunque los amortiguadores sirven para limitar el movimiento excesivo de la suspensión, su única finalidad es amortiguar la oscilación de los muelles. Los amortiguadores utilizan la monitorización del aceite y los gases para absorber el exceso de energía de los muelles. La constante de los muelles es elegida por el fabricante en función del peso del vehículo, con y sin carga.

Soluciones

SKF logo