Rodamientos INSOCOAT®

Las corrientes eléctricas parásitas pueden provocar fallos en el generador

En los generadores (especialmente en ventiladores de velocidad variable) a menudo pasan corrientes eléctricas parásitas a través de los rodamientos. El daño causado puede ser grave, provocando en último término el fallo prematuro de los rodamientos y la avería del generador.

Aumento del tiempo productivo y la protección de los rodamientos mediante SKF

Los rodamientos INSOCOAT ® de SKF pueden ayudar a prevenir los efectos de las dañinas corrientes eléctricas. Al combinar las propiedades del rodamiento y el aislamiento eléctrico en una solución, los rodamientos INSOCOAT ® ofrecen mayor rentabilidad que otros métodos de aislamiento.

A través de un proceso único, se aplica una capa de óxido de aluminio a las superficies externas de los aros interiores y exteriores del rodamiento, lo que proporciona un aislamiento que es prácticamente insensible al calor, la humedad y los productos químicos. El rendimiento del rodamiento y la su exactitud de giro son iguales que los de los rodamientos estándar no aislados, y no es necesario tomar precauciones adicionales durante el montaje.

Entre las ventajas de los rodamientos INSOCOAT ® destacan las siguientes:

  • Prácticamente se eliminan los fallos prematuros de los rodamientos producidos por corrientes eléctricas
  • Aumento del tiempo productivo de la turbina
  • Menores costes de mantenimiento
  • Disponibilidad global con entregas rápidas y seguras

SKF logo