Cursos para Productos de ingeniería

Cómo acceder a los siguientes cursos

Concepto de aprendizaje en línea: teclado con botón de educación

Cursos de aprendizaje en línea: cartera

CursoDescripción
Rodamientos de bolas de contacto angularLas lecciones giran en torno a las características y los beneficios de los rodamientos de una hilera y de dos hileras de bolas de contacto angular.
Nociones básicas sobre rodamientos (GRB001)Este curso ofrece una introducción general a los rodamientos con elementos rodantes.
Rodamientos rígidos de bolasEn el curso, se explican las características y los beneficios de los rodamientos rígidos de bolas, y se examina también la gama de productos, las designaciones y las aplicaciones.
Rodamientos de rodillos cónicos (GRB005)En el curso, se explican las características y los beneficios de los rodamientos de rodillos cónicos, y se examina también la gama de productos, las designaciones y las aplicaciones.
Lubricación (GRL001)En este curso, se explica la física de los lubricantes y la función del lubricante dentro de un rodamiento. Se enseñará además a elegir una grasa para cada aplicación.
Transmisión de potencia (GRPT01)Este curso presenta las nociones básicas de la exclusiva gama de productos de transmisión de potencia de SKF
Tutorial para las normas revisadas para las tolerancias de los rodamientos (PT04-GPS)
SKF logo