Entender la Optimización de la Eficiencia de los Activos

Escrito por Wayne Reed, presentado por Mel Barratt

Bucle de Mobius
Esta es una serie de presentaciones audiovisuales en tres partes. Describe el proceso de gestión del trabajo de SKF llamado "Optimización de la Eficiencia de los Activos" y comenta algunos de los aspectos que conlleva su implantación. Las presentaciones constan de diapositivas con una narración de audio, pero se pueden ver también sin sonido.

Vea las presentaciones haciendo clic en los enlaces siguientes.

Parte 1

La parte 1 de la presentación analiza el panorama general de la gestión de los activos y su incidencia en la empresa. A continuación describe el proceso de gestión del trabajo de SKF llamado "Optimización de la Eficiencia de los Activos" y su espacio dentro de ese panorama general. Ver la parte 1 ahora

Parte 2

Esta presentación explica cómo realizar correctamente la Optimización de la Eficiencia de los Activos e incluye una distinción entre eficiencia y efectividad. A continuación explica cómo pasar de un mantenimiento reactivo a un mantenimiento proactivo. Ver la parte 2 ahora.

Parte 3

La tercera parte de la presentación empieza por plantear qué es lo que se debe conseguir con una evaluación. A continuación se presentan algunas de las dificultades prácticas que se pueden encontrar a la hora de intentar llevar a la práctica la AEO. Se explican algunas de las ventajas que se pueden conseguir con una implantación correcta, y la presentación concluye con la revisión de algunos puntos clave. Ver la parte 3 ahora.
SKF logo