Sonido y vibración de flujo de gases/líquidos

Hechos
Fecha: 2014
Idioma: English
Captura de pantalla del seminario web

Cavitación, bombas, tuberías, válvulas, tanques de almacenamiento, golpe de ariete

La mayoría de los sonidos y vibraciones se producen como consecuencia de fuerzas que actúan sobre una estructura. En las máquinas giratorias (y las máquinas de movimiento alternativo como las diésel), el rotor es el que produce las fuerzas centrífugas de excitación. Sin embargo, hay una forma de excitación que es la excepción a la regla.
El flujo de gases o líquidos sobre alguna obstrucción u orificio puede crear turbulencia que proporciona la fuente de excitación y, a su vez, problemas de ruido y vibración. El puente de Tacoma Narrows en los Estados Unidos fue un ejemplo clásico, pero en la industria pueden presentarse resonancias similares en tuberías, válvulas y uniones (empalmes). Esta sesión explica cómo y por qué ocurren estos problemas e incluye un análisis sobre el tema de la cavitación.

Indicar código promocional
SKF logo