Monitoreo del sonido de rodillos guía Microlog

Hechos
Fecha: 2013
Idioma: English
Captura de pantalla del seminario web

Demostración

En muchas industrias, las cintas transportadoras son una parte importante de un sistema de manejo de materiales, especialmente en las industrias minera y cementera. La falla de un rodillo guía puede dar lugar al daño de la cinta, a costosos tiempos de parada y pérdida de producción. El kit de monitoreo del sonido de rodillos guía SKF fue desarrollado para detectar prematuramente las fallas en el soporte de las cintas transportadoras y los rodillos de retorno. 

En esta sesión, se demuestra el uso de la tecnología de envolvente acústica en el monitoreo del sonido de rodillos guía SKF para distinguir entre los sonidos de un rodillo en buenas condiciones y uno defectuoso. 


Indicar código promocional
SKF logo