Beneficios de escuchar la señal del acelerómetro

Presentado por Robert Collyer

shutterstock_59002252
Desde los inicios del diagnóstico de la maquinaria, los ingenieros han intentado escuchar el sonido de las máquinas a través de un estetoscopio, una técnica cuya utilidad es limitada. La tecnología moderna permite a los ingenieros escuchar la señal de salida del acelerómetro, lo que ayuda a realizar un diagnóstico y monitorear la calidad de los datos. Las demostraciones e historias de casos pondrán de relieve la potencia de esta tecnología en instalaciones usadas.

Martes, 5 de abril 2016

Hay dos sesiones.

Haga clic en el enlace de inscripción según su horario de preferencia.
Después de inscribirse, recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones detalladas para unirse a la sesión.

Sesión 1

9 a. m., horario de Londres; 10 a. m., horario de Berlín (CET); 4 p. m., horario de Singapur; 4 a. m., horario de Nueva York

Inscríbase aquí.

Sesión 2

4 p. m., horario de Londres; 5 p. m., horario de Berlín (CET); 11 p. m., horario de Singapur; 11 a. m., horario de Nueva York

Inscríbase aquí.
SKF logo