Análisis de datos no estacionarios, máquinas de velocidad variable y transitoria

Serie de módulos de SKF Microlog, ícono de FFT
La realidad para cualquier sonido o vibración es que cambia a cada segundo o microsegundo. Incluso las máquinas que parecen funcionar de manera estable fluctuarán ante pequeños cambios de velocidad, carga, flujo y presión. En esta sesión, se analizarán las maneras de abordar los datos, un tema que cambia constantemente.

 

Martes, 19 de abril de 2016

Se ofrecerán dos sesiones para adaptarse a las diferentes zonas horarias.
Para obtener más detalles, consulte la página del evento.
Después de inscribirse, recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones detalladas para unirse a la sesión.
9 a. m., horario de Londres; 10 a. m., horario de Berlín (CET); 4 p. m., horario de Singapur; 4 a. m., horario de Nueva York
Inscríbase aquí

4 p. m., horario de Londres; 5 p. m., horario de Berlín (CET); 11 p. m., horario de Singapur; 11 a. m., horario de Nueva York

Inscríbase aquí.

SKF logo