Guía de supervivencia en materia de órbitas de ejes y máquinas

 

Gráfico de órbita
Una manera popular de medir la vibración de las máquinas es utilizar un acelerómetro, pero en los rodamientos hidrodinámicos/lisos/estáticos, casquillos y rótulas, un acelerómetro solo brinda información parcial sobre el comportamiento del eje. La manera más popular de medir estos tipos de rodamientos es la medición de la línea central del eje y la órbita del eje mediante sondas de corrientes inducidas. Esta sesión ofrece una introducción muy simple para aprender a utilizarlas.

Martes 3 de mayo de 2016

Se ofrecerán dos sesiones para adaptarse a las diferentes zonas horarias.
Para obtener más detalles, consulte la página del evento.
Después de inscribirse, recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones detalladas para unirse a la sesión.

Sesión 1

9 a. m., horario de Londres; 10 a. m., horario de Berlín (CET); 4 p. m., horario de Singapur; 4 a. m., horario de Nueva York

Inscríbase aquí.

Sesión 2

4 p. m., horario de Londres; 5 p. m., horario de Berlín (CET); 11 p. m., horario de Singapur; 11 a. m., horario de Nueva York
Inscríbase aquí
SKF logo