SKF presentó la nueva gama de rodamientos SKF Nautilus en la conferencia EWEA 2012

SKF fue uno de los expositores y ponentes en la conferencia anual de la EWEA, que tuvo lugar entre el 16 y 19 de abril en Copenhague. Este año SKF tuvo la oportunidad de presentar en dicho evento una gama ampliada de rodamientos SKF Nautilus. La conferencia, que se celebra simultáneamente con una exposición comercial, se ha convertido en un importante centro de reunión para la industria eólica europea. Los rodamientos SKF Nautilus ofrecen a los diseñadores la libertad para desarrollar una amplia gama de turbinas y la posibilidad de personalizar la solución. Gracias a esta mayor capacidad de personalización, es posible prolongar los intervalos de mantenimiento y mejorar la fiabilidad, una demanda que se viene exigiendo actualmente en el mercado.

Tanto clientes como periodistas fueron invitados a la presentación, que tuvo lugar el lunes por la mañana en el stand de SKF. Numerosas personas se reunieron para escuchar a Kent Viitanen, director del Departamento de Energías Renovables SI, que habló sobre las características del modelo SKF Nautilus, las necesidades del mercado y las ventajas del nuevo producto. Andreas Urban, ingeniero de Desarrollo de Negocio y gestor de proyectos de toda la gama describió las nuevas características de la serie SKF Nautilus y el proceso de desarrollo de la nueva solución, que se llevó a cabo en estrecha colaboración con los clientes. De hecho, algunos clientes ya han comenzado a trabajar con el nuevo SKF Nautilus.

"La respuesta ha sido muy positiva, afirma Kent Viitanen. El mercado demanda turbinas de mayor tamaño y complejidad, y la nueva serie SKF Nautilus satisface estas exigencias."

SKF dispone de una amplia gama de productos y servicios relacionados con la industria eólica, por lo que puede ofrecer productos y servicios que abarcan todo el ciclo de vida útil del rodamiento.

"La necesidad de energía continuará creciendo. Creo que el mercado eólico tiene por delante un futuro esperanzador, ya que se trata de una de las energías renovables más competitivas de la actualidad", indica Kent Viitanen. 

SKF logo