Roberto Napione

Roberto Napione, robótica inteligente en la fabricación

Napione actualmente dirige el nuevo Centro de Excelencia de Máquinas de SKF, un equipo internacional dedicado a alcanzar el más alto nivel en fabricación, diseño de máquinas, aprendizaje automático y estandarización de las máquinas. Napione trabaja en SKF desde 1992, ha ocupado diversos cargos, sobre todo en el segmento automotriz. 

Reside y trabaja en Airasca, Italia. Le gusta esquiar y jugar al tenis en su tiempo libre. 

Roberto explica:

“Isaac Asimov dijo: ‘Al final, no se puede distinguir entre un robot y el mejor de los seres humanos’. Un robot inteligente cuenta con un sensor, puede aprender de su entorno, desarrollar nuevas capacidades y compartir ese conocimiento con otros robots. 

La fábrica del futuro tendrá un nivel de tecnología muy alto: no solo habrá robots, también se incorporarán elementos como la impresión en 3D y la comunicación muy rápida. Yo diría que se utilizarán máquinas totalmente sensorizadas, controladas con un sistema global. Pero también se prestará más atención a los lugares de trabajo, por lo que resultarán más atractivos para las personas. 

Corea del Sur es el país que tiene la mayor densidad de robots, con 400 robots por cada 10 000 empleados, Alemania tiene alrededor de 300 y China está en crecimiento, con una densidad que actualmente es baja pero que aumenta de manera extraordinaria. En 2018, China contará con 1,4 millones de robots. 

La tasa de desempleo permanece constante y, si analizamos la tendencia de ventas de robots y uso de robots, no vemos una relación directa entre el uso de robots y el desempleo”.


Vea el video que tiene a Roberto Napione como orador invitado en la página principal de Let's Talk Robótica inteligente.

SKF logo