La Fundación Garrahan

Reciclaje de papel y donaciones económicas para niños del Hospital de Pediatría público

Con el fin de desempeñar un papel más activo en la comunidad local y, al mismo tiempo, tener en cuenta la sostenibilidad de los recursos naturales y el medioambiente, SKF Argentina en Tortuguitas participa, junto con otras empresas e instituciones, en el Programa de Reciclaje de Papel organizado por la Fundación Garrahan.

La fundación facilita cajas de cartón a empresas, escuelas y hogares para recoger papel usado, que a su vez se vende a empresas de reciclaje. El dinero recaudado gracias a este programa se dona al Hospital de Pediatría público “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, dedicado a ayudar a niños con cáncer o problemas cardiovasculares, o que necesitan un trasplante.

El dinero recaudado permite a este hospital público comprar material sanitario, disponer de infraestructura, contratar médicos y enfermeras profesionales, y llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Además de proteger el medioambiente al reciclar papel, con este programa, SKF también ayuda a los niños necesitados.

Leer más: Otras actividades que cuentan con la colaboración de SKF Argentina
  • SKF también patrocina un dormitorio en la Casa de la Fundación Garrahan, que proporciona alojamiento a niños que siguen un tratamiento de larga duración, junto con sus padres.
  • Mensualmente, SKF dona alimentos, leche, ropa y material escolar a la escuela pública n.º 6, “Martín de Güemes”, al que asisten en la actualidad alrededor de 1 300 niños de bajos recursos.
  • También se entregan una serie de regalos de Navidad y becas a niños en el centro comunitario Carita de Ángel en el sur de Buenos Aires.
SKF logo