SKF Bangalore. Nos ocupamos de las capacidades especiales de cada persona

El proyecto “Tech-Vision” (Visión tecnológica) es una colaboración entre SKF India Ltd y Samarthanam Trust, en un intento por mejorar las capacidades individuales de las personas que son menos afortunadas, brindarles las herramientas adecuadas y facultarlas para enfrentar el mundo con confianza.

El simple hecho de que no sepa leer no significa que no pueda contar historias. Este es el punto de partida de la colaboración de SKF con Samarthanam Trust. Independientemente del desafío o impedimento que tenga una persona, esto no tiene por qué definirlas. Son las habilidades, lo que una persona puede hacer realmente, las que la definen.

La participación de SKF posibilita los talleres interactivos para ayudar a las personas con discapacidades físicas en la comunidad a comunicarse con confianza, enfrentar entrevistas, estimular su personalidad e infundir un elemento de alegría y luz en sus vidas.

Trabajo voluntario de los empleados de SKF

Desde 2009, SKF Bangalore ha auspiciado a más de 100 estudiantes de entre 15 y 52 años, quienes se graduaron exitosamente de cursos de MS Excel y conversación en inglés, ya sea participando voluntariamente o con la ayuda de instructores externos.

Los empleados de SKF se unen como formadores para realizar talleres y sesiones de divulgación de conocimientos periódicos con el objetivo de enfocarse en las capacidades individuales de los participantes y de mejorar sus fortalezas. SKF también ofrece juegos de roles en diversas situaciones y capacitación sobre desarrollo personal para ayudar a los estudiantes a aprovechar sus habilidades. Al final, se trata en gran medida de estar preparados para los llamados “trabajos de la nueva era”, los cuales generalmente se realizan con computadoras y teléfonos.

Luego de graduarse, muchos participantes han conseguido trabajo en centros de atención telefónica, tiendas de tejidos artesanales, como recepcionistas o enseñando en escuelas públicas.

Acerca de Samarthanam Trust

Samarthanam Trust para personas con capacidades especiales fue fundada en 1997 por tres graduados con discapacidad visual y una fuerte voluntad de brindar a otras personas con discapacidades una vida llena de oportunidades, por las que ellos mismos habían peleado tan arduamente.

Actualmente, Samarthanam apoya no solo a las personas con discapacidades físicas, sino también a niños de sectores menos favorecidos de la sociedad. Algunas de las actividades que hoy lleva adelante el fideicomiso son las siguientes:
  • hostales e instalaciones gratuitos para unos doscientos niños;
  • “Computer Cell”: consiste en enseñar a los niños con discapacidades visuales a usar un software especialmente desarrollado para recopilar información;
  • escuela secundaria con internado gratuito: actualmente con una capacidad de unos 100 estudiantes;
  • deportes y tiempo libre: los estudiantes de Samarthanam participan de manera entusiasta en clases de ajedrez y críquet; el equipo de críquet de personas con discapacidad visual ha recorrido Inglaterra y Pakistán.
  • Arte y cultura
  • Programa de reciclado de desechos secos: para contribuir con la reducción de los crecientes problemas ambientales a nivel mundial.
  • Programa de almuerzos: brinda comida a niños de 52 escuelas en zonas urbanas y suburbios rurales de Bangalore.

SKF logo