Energía y CO2

Nuestra estrategia climática

El dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero más importante que se produce como consecuencia de nuestras actividades empresariales. Además, si tenemos en cuenta los principales procesos aplicados de manera directa o indirecta, normalmente se generan emisiones de otros gases de efecto invernadero proporcionales a las emisiones de CO2. Por estos motivos, centramos la atención en nuestra huella de CO2.

Monitoreamos e informamos nuestras emisiones de CO2 conforme al Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Este protocolo divide el inventario de gases de efecto invernadero de las organizaciones en tres grados de alcance:
  • alcance 1 (emisiones directas procedentes de los procesos de combustión en las instalaciones);
  • alcance 2 (emisiones indirectas asociadas al suministro energético, principalmente eléctrico, de las instalaciones de SKF);
  • alcance 3 (todas las demás emisiones indirectas, como aquellas relacionadas con los procesos de logística y la cadena de suministro).


También monitoreamos e informamos las emisiones evitadas gracias a nuestra cartera SKF BeyondZero.

  • alcance 4 (emisiones evitadas de las soluciones de nuestros clientes)

¿Cómo hacemos frente al calentamiento global?

  • Objetivo
    Emisiones de carbono directas procedentes de las operaciones de SKF (alcance 1 y 2)
    ...como los procesos de fabricación, las operaciones de almacenamiento y los vehículos de la empresa, y las emisiones indirectas procedentes de la generación de energía relacionada con la electricidad y la calefacción utilizadas por SKF.

    • Reducir el consumo energético total anual del Grupo SKF en un 5% en 2016, con respecto al nivel registrado en 2006;
    • reducir el consumo energético por volumen de producción (valor añadido) en un 5% interanual durante el periodo 2012-2016.
    • Continuamos construyendo nuevas sedes de fabricación y centros de logística de acuerdo con los estándares de construcción de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED). Obtenga más información
  • Enfoque
  • Acciones
  • Avance

¿Sabía que...?

SKF logo